Renesas Synergy™

FAQ 103348 : ADCを使用する場合、使用しないチャネルの入力端子は、汎用入力として使用可能ですか?

未使用端子は、全て汎用入力ポートとして御使用いただけます。

 

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7050, SH7051
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください