Renesas Synergy™

FAQ 1009166 : シリアル通信で受信ができない (送信データは正常)。

(1) 送信側と受信側の伝送速度の設定は一致していますか?

(2) 送信側の伝送速度誤差は、受信側の許容範囲内ですか?

(3) 受信データにノイズが乗っていませんか?
◆数十nsのサンプリング間隔で波形観測をしてみてください。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください