Renesas Synergy™

FAQ 103175 : PLLを使用しない場合、PLLVss端子、PLLCap端子、PLLVcc端子はどのように処理すればいいのでしょうか?

PLL回路を通過しないとシステムクロック、バスマスタクロック、内部クロックが発振しません。従って、PLL回路で周波数逓倍しない場合(EXTAL x 1)も、ハードウェアマニュアルの【クロック発振器】に記載している【PLL回路の外付け推奨回路】を構成してください。なお、製品によってはPLLVss端子、PLLCap端子が無い場合がございます。

適用製品

H8S/2678, 2678R
H8S/2668
H8S/2649
H8S/2648, 2646
H8S/2643
H8S/2630, 2639, 2638, 2636, 2635
H8S/2633
H8S/2628
H8S/2615
H8S/2612
H8S/2609
H8S/2607
H8S/2604
H8S/2602
H8S/2378, 2378R
H8S/2368
H8S/2282, 2280
H8S/2215
H8S/2218, 2212
H8SX/1663
H8SX/1657
H8SX/1653
H8SX/1650, H8SX/1651
H8SX/1648A, H8SX/1648L
H8SX/1638, H8SX/1638L
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください