Renesas Synergy™

FAQ 1005775 : ルネサス エレクトロニクスの製品が、他社のブランドで販売されていますが、模造品でしょうか。

いいえ、模造品とはかぎりません。
トランジスタなどのディスクリート品は、同等性能であれば、他社が生産していいことになっています。
また、半導体製品全般に、当社製品にカスタム捺印でOEMブランドとして出荷することもあります。ただし、カスタム捺印の製品が一般市場に流れることはありません。
なお、当社が他社とライセンス契約をして、その会社が自社製品(セカンド・ソース)として生産をすることもあります(一般に品名は変更される)。

模造品とは、当社との契約に基づかないで、他社が製造したものです(同等のディスクリート品を除く)。
特に問題となっているのは、当社名の梱包表示をしているものです。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください