Renesas Synergy™

FAQ 1002769 : マスク化したとき、プログラムの未使用領域に何らかのコードが書き込まれる可能性がありますか?

あります。
万一バグなどで未使用領域のデータを読んだ場合は何らかの値が読まれます。
その領域がコードとして生成されていない領域の場合には、 ディバッグ時の値とマスク ROMになった場合の値が異なることが考えられます。
この場合、読み込まれた値でプログラムの動作が異なるとすると、 マスクROMとディバッグ時で動作が異なります。
これは絶対に避ける必要があります。 念のために、コード領域以外も一定の値で充填しておけば、マスクROMとディバッグが同じ動作にできます。 マスク発注後のトラブルを避けるためにも -Uオプション で充填して評価、発注されることをお奨めします。

 

適用製品

UPD7800xx
UPD7802xx
UPD7803xx
UPD7807xx
UPD7808xx
UPD7809xx
UPD780xx
UPD7890xx/7891xx
UPD7893xx/7894xx
UPD7898xx
UPD784xxx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください