Renesas Synergy™

FAQ 107430 : 【CPU, クロック】 クロック分周比選択ビット切り替えの注意点はあるか。 [2009/08/05]

クロック分周比選択ビットの値は、1命令で同時に変更してください。
7546グループを例として、OCO(10)→中速(01)の変更時に1ビットずつ変更すると、 OCO(10)→高速(00)/倍速(11)→中速(01)となり、間に別のモードに遷移することになります。周波数により電源電圧の規格値が異なりますので、注意が必要です。

適用製品

3803H
3803L
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください