Renesas Synergy™

FAQ 103629 : ライトスルー、コピーバックモードの差分は、何ですか?

キャッシュには、2つのモードが存在し、大きくは、以下の2点が異なります。

(1)コピーバックモード

  例えば、外部SDRAMへの書き込み時、キャッシュにヒットした場合、ヒットしたキャッシュエントリの書き込みを行いますが、外部SDRAMへの書き込みを行いません。
 キャッシュエントリのリプレース(=外部SDRAMへの書き戻し指示)を行うことにより、外部SDRAMに書き込みを行います。

(2)ライトスルーモード

 例えば、外部SDRAMへの書き込み時、キャッシュにヒットした場合、ヒットしたキャッシュのエントリ及び外部SDRAMへの書き込みを 行います。

 

適用製品

SH7760
SH7751R
SH7751
SH7750S
SH7750R
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください