Renesas Synergy™

FAQ 1009948 : MTU2は従来のMTUに対し上位互換になっていますか?

MTU2はMTUの上位互換性を保っており、MTUで使用しているソフトウェアを変更することなくMTU2でも同じ動作をさせることが可能です。

ただし、MTU搭載品においてバスステートコントローラ(BSC)内のバスステートコントロールレジスタ1(BCR1)のMTURWEビットを使用して MTUのレジスタアクセスを制御している場合、MTU2内のタイマリードライトイネーブルレジスタ(TRWER)のRWEビットに機能移管しておりますので修正が必要です。

  

適用製品

SH7285, SH7286
SH7243
SH7214, SH7216
SH7231
SH7211
SH7124, SH7125
SH7146, SH7149
SH7131, SH7132, SH7136, SH7137
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください