Renesas Synergy™

FAQ 103387 : DMACを使用して外部メモリとデータ転送を行う場合、ウェイトサイクルは挿入されますか?

・ デュアルアドレスモード

バスステートコントローラ(BSC)のウェイトコントロールレジスタ1(WCR1)で指定された各CS空間のウェイトサイクルが挿入されます。

・ シングルアドレスモード

バスステートコントローラ(BSC)のウェイトコントロールレジスタ2(WCR2)で指定された各CS空間 (又はDRAM空間)のウェイトサイクルが挿入されます。 

適用製品

SH7144, SH7145
SH7050, SH7051
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7014, SH7016, SH7017
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください