Renesas Synergy™

FAQ 1006826 : 「PWM が正常に出力されない」とはどのような意味ですか。

ユーザーズ・マニュアル の図9-9をご覧ください。
出力用の F/Fをセットする信号(カウント00で発生)とリセットする信号(CR8nとの一致の次で発生) の有効なタイミングが同時に発生してしまうため、 F/Fがどのような状態になるかを規定できないことを意味します。

 

 

適用製品

UPD78917x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください