Renesas Synergy™

FAQ 103415 : MTUは同期動作可能なPWM出力が最大12相とのことですが、どのモードを使用すれば可能でしょうか?

MTUは、チャネル0~4の5チャネルのタイマを内蔵しています。
12相のPWM出力をする場合は、チャネル0、1、2をPWMモード2に設定し、チャネル3、4をPWMモード1に設定してください。

この時の出力端子は、下記の通りとなります。

チャネル0 : PWMモード2 : TIOC0A, TIOC0B, TIOC0C, TIOC0D
チャネル1 : PWMモード2 : TIOC1A, TIOC1B;
チャネル2 : PWMモード2 : TIOC2A, TIOC2B;
チャネル3 : PWMモード1 : TIOC3A, TIOC3C;
チャネル4 : PWMモード1 : TIOC4A, TIOC4C;

適用製品

SH7144, SH7145
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください