Renesas Synergy™

FAQ 1007285 : 1バイト目と 2バイト目の具体的なタイム・ラグの時間はどれくらいになるのでしょうか?

内部クロックで動作させたとすると、2バイト目の書き込みから最低 1.5クロックで次の送信を開始します。 これは、最低でも 1ビット分の間が空くことを意味します。

                                   タイム・ラグ
                                    <        >
           ____      ____      ______________      ____
      SCK      |____|    |____|     ^        |____|
           ____ _________ ___________________ _________
      SO   ____|_________|___________________|_________

                                 *  ^
                                 |  +-ここまでで書き込み
                                 +-ここで割り込み

最後のビットのクロックの立ち上がりで 2バイト目のデータの書き込みトリガされますが、 書き込みが次のクロックの立ち下がりタイミング (上記 SCKの ^部、実際にクロックが 立ち下がる訳ではない) より遅れた場合にはその分は追加されます。
スレーブ (外部クロック) の場合には、 8回目の SCKの立ち上がりでの通信完了の割り込みから SCKがハイ・レベルの期間に次の通信の準備を完了しておく必要があります。

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください