Renesas Synergy™

FAQ 107434 : 【LCD, 低消費電力機構】 LCD駆動制御回路を使用するときの消費電流の考え方は? [2009/08/05]

  1. マイコンの電源電流
    電源電圧、発振周波数、動作モード(クロック分周比)、フレーム周波数、SEG/COM数に依存します。
    フレーム周波数が高く、SEG/COM数が多いほど、電源電流は増加します。
  2. LCD用電源回路での消費電流
    LCDパネルの負荷に依存します。
    内蔵のLCD電源用分割抵抗を使用する場合、外部から電圧を入力するVL3端子での消費電流が、内蔵分割抵抗での消費電流になります。
    内蔵のLCD電源用分割抵抗を使用しない場合、外付けの分割抵抗での消費電流があります。

(#107447)

 

 

適用製品

38D2
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください