Renesas Synergy™

FAQ 103639 : システムクロックの設定方法を教えて下さい。 例えば32MHzに設定したい場合、どのように設定するのでしょうか?

リセット後のPLL初期設定は×1倍ですので、初期立ち上げを早くするなら16MHz×2逓倍が有効かと思います。SCKCRレジスタの設定は全て発振器周波数に対する設定とご理解下さい。

たとえばSCKCRのビット10~8を""010""でセットすればシステムクロックは発信器周波数と等倍という事になります。

 

 

適用製品

H8SX/1657
H8SX/1650, H8SX/1651
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください