Renesas Synergy™

FAQ 105296 : D/A出力端子に接続する負荷の規定はどの程度ですか?

D/A出力端子の負荷は、2MΩのとき±4LSB(max)になります。
詳細は、各製品のハードウェアマニュアルの電気的特性の章を参照してください。

また、D/A出力端子には、出力ッバッファは付いていません。
抵抗分割された値をスイッチで切り替えて出力していますので、外部回路ではハイインピーダンスで受けてください。

 

 

適用製品

SH7729R
SH7727
SH7721
SH7720
SH7709S
SH7706
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください