Renesas Synergy™

FAQ 104843 : 【D/Aコンバータ】 D/Aコンバータを使用する場合、DA i 端子を「入力」にするようになっているが、「出力」の間違いか。[2003/12/08]

D/Aコンバータを使用する場合、DA i 端子は「入力」(ポートの方向レジスタの該当ビットを"0")にしてください。ポートを出力に設定にすると、ポートの出力レベルと、D/Aコンバータの出力が内部で衝突しますので、方向レジスタを入力にしてから、DA i 出力許可ビットを"1"(許可)にしてください。 (#103073)

 

 

適用製品

3803H
3803L
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください