Renesas Synergy™

FAQ 1007054 : uPD789166/uPD78F9177において、A/D入力ポートに直付けできる、電解コンデンサの容量を教えてください。

アナログ入力に大きい電解コンデンサを付ける事自体には問題ありません。
しかし、コンデンサを付けることで、 そこに蓄えられた電荷の影響で電源のオン/オフ時に端子の電圧が電源電圧を越えてしまう可能性が考えられます。
これを避けるために、この電荷を逃がすためのダイオードを必ず追加してください
(ユーザーズ・マニュアルの図12-10を参照してください)。

 

 

適用製品

UPD78916x
UPD78917x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください