Renesas Synergy™

FAQ 1008665 : 絶対最大定格は使用温度の上限が 80℃となっています。83℃で使用したいのですが問題ないでしょうか?

絶対最大定格は、いかなる場合であっても越える事は出来ません。
また、絶対最大定格を越えた製品は、正常に動作していても内部で劣化が生じている事もございます。
少しでも絶対最大定格を越えた場合には使用を中止して新しい製品にお取り替えください。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください