Renesas Synergy™

FAQ 1010635 : 2SJ547、2SK3212の使用を検討しています。放熱グリスの塗布が必要ですか?また参考資料はありますか?

放熱効果を高めるには、グリスの塗布は必要と考えます。
一般的な見解は、下記資料「2.5 放熱板への取り付けについて」をご参照ください。

https://www.renesas.com/ja-jp/doc/products/transistor/003/r07zz0004jj0300_powermos.pdf

 

適用製品

一般スイッチング用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください