Renesas Synergy™

FAQ 1002743 : uPD784216で、HALTモード、STOPモード、IDLEモード、低消費電力モード、 低消費電力HALTモード、低消費電力IDLEモードではどの程度消費電力が低減できますか?

各動作モードでの CPU本体の動作電流については以下のような値となります。 なお、この電流にはプルアップ抵抗や負荷およびA/D、D/Aに流れる電流は含みません。
HALTモードで 1/2~1/3
STOPモードで 1/数百(サブシステム・クロックは使用しない)
IDLEモードで 1/10~1/15
低消費電力モードとはサブシステム・クロック動作の電流の事かと思います。この場合には
動作モードで 1/100程度
HALTモードで 1/200程度
IDLEモードで 1/200程度
となります。詳細はデータ・シートをご覧ください。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください