Renesas Synergy™

FAQ 104774 : 【割り込み】 割り込みの遅延はどのくらいか。[2003/02/06]

ユーザーズマニュアル第1章ハードウェア「補足説明」、又は第2章応用「割り込み」内の「図.割り込み処理ルーチンを実行するまでの時間」を参照してくだ さい。(品種により掲載場所が異なります。)割り込み要求が発生してから、割り込み処理ルーチンを実行するまでに、7~23サイクルかかります。内訳は次 のようになります。

○メインルーチン0~16サイクル
 命令実行状態によります。0サイクル:ちょうど命令が終了したとき 16サイクル:DIV命令
○パイプラインの後処理のための待ち時間2サイクル → 固定
○スタックへの退避、ベクトルフェッチ → 固定

(#101912)

 

 

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください