Renesas Synergy™

FAQ 103516 : リセット時ポートは入力になると思いますが、リセット解除後出力に切替えればオープンで使用できますか?

リセット解除後に出力に切り替えればオープンになっていても問題ありません。

 

 

適用製品

H8/300H Tiny
H8/36109
H8/36087
H8/36077, H8/36079
H8/36064
H8/36049
H8/36037, H8/36057
H8/36014, H8/36024
H8/3694
H8/3687
H8/3672
H8/3664
H8/36912, H8/36902
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください