Renesas Synergy™

FAQ 103641 : SH7615/SH7616とSH7618/SH7619の、エンディアン切り替え方法の違いを教えてください。

・SH7615/SH7616

CS2空間およびCS4空間に対し、個別にエンディアンの切り替えが可能です。バスステートコントロールレジスタ(BCR1)のA2ENDIANビット及びA4ENDIANビットの設定により、対応するCS空間のエンディアンを切り替えます。

・SH7618/SH7619

パワーオンリセット時のMD5端子の入力レベルにより、すべてのCS空間におけるエンディアンを切り替えます。CS空間毎に設定することはできません。

 

適用製品

SH7619
SH7618
SH7616
SH7615
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください