Renesas Synergy™

FAQ 104920 : 【LCD】 分割抵抗選択ビット(RSEL)のビットの機能は? [2004/09/03]

LCD電源用内部分割抵抗の抵抗値をこのビットで変更できます。この内部分割抵抗により、バイアス制御を行います。抵抗値は、電気的特性のLCD電源特性を参照してください。
ただし、使用するLCDパネルの仕様によっては内部分割抵抗値が合わない場合があります。その場合は、LCD電源制御レジスタで内部分割抵抗を切り離す設定をし、LCD用電源入力端子(VL1~VL3)から電圧を印加してバイアスを制御してください。 (#101961)

適用製品

38D2
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください