Renesas Synergy™

FAQ 103596 : SH-4のQFP製品は、外部バスクロック=100MHzに対応していますか?

対応しておりません。
QFP製品では、製品によっては外部バスクロック=84MHz(max)です。
外部バスクロック=100MHz以上を希望される場合、外部バスクロック=100MHz以上をサポートしているBGA製品も御座いますので、そちらのご検討をお願い致します。

適用製品

SH7751R
SH7750S
SH7750R
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください