Renesas Synergy™

FAQ 103327 : 8MHzで駆動する場合、発振子を8MHzにしてPLLを1倍にする場合、発振子を4MHzにしてPLLを2倍にする場合で消費電力に差は出ますか?

消費電流は、チップ全体の動作周波数に比例しますので、PLLまわりの設定で有意な差は出ません。

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7050, SH7051
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7014, SH7016, SH7017
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください