Renesas Synergy™

FAQ 103321 : PLL回路を使用しない場合、PLLCAP、PLLVCC、PLLVSSをプルアップ、プルダウンが必要ありますか?

PLL回路は必ず使いますので、端子処理は必要です。マニュアル記載通りの処理を実施してください。尚、PLLVcc、PLLVssの電源ラインに抵抗が入っているのは、電源のノイズフィルタとお考えください。

 

 

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください