Renesas Synergy™

FAQ 1006007 : オペアンプuPC803の出力特性を教えてください。

たまたま手元にありました製品でデータをとってみましたところ、下のようになりました。
ご参考になさってください。

測定条件 常温(約25℃)
電源電圧 ±15Vです。

なお、この値はたまたま手元にあった製品のデータですので数値を保証するものではございません。

 

適用製品

オペアンプ
バイポーラオペアンプ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください