Renesas Synergy™

FAQ 105545 : 【端子】 QzROM版でのCNVSS/VPP端子の処理は、どのようにしたらよいか。[2005/11/29]

CNVSS/VPP端子は、マイコンのVSS又はVDD端子に供給しているGND又はVDDからできるだけ近いGND又はVDDパターンに最短で接続して ください。また、5kΩ程度の抵抗を直列に挿入しGND又はVDDに接続する事でノイズ耐量を改善できる場合があります。
このときも上記同様に、マイコンのVSS端子に供給しているGND又はVDDからできるだけ近いGND又はVDDパターンに最短で接続してください。

●理由
CNVSS/VPP端子は内蔵QzROMの電源入力端子です。QzROMへプログラムを書き込む時に、書き込み電流が流れるようにCNVSS/VPP端子 のインピーダンスを低くしているため、ノイズが侵入し易くなっています。CNVSS/VPP端子からノイズが侵入すると、QzROMからの命令コード、 データの読み出しが正常に行なわれず、暴走の原因となります。 (#105566)

 

適用製品

3803H
3803L
3850A
3858
7544
7545
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください