Renesas Synergy™

FAQ 1002759 : 電源がなだらか(50ms程度)に立ち上がる場合、CPUが暴走してしまうことがあります。

電源電圧の安定時間に比べて、リセットの時間が異常に短すぎるためと思われます。
リセットの時定数が電源の立ち上がり時間に比べて短いと、 電源が立ち上がらないうちにリセットが解除されてしまいます。
動作開始しようとして電源電圧が動作周波数に対して低すぎるために異常動作になっていると考えられます。
少なくともリセットは電源電圧が安定するまでの時間は保持できるように時定数を選んでください。

適用製品

UPD7800xx
UPD7802xx
UPD7803xx
UPD7807xx
UPD7808xx
UPD7809xx
UPD780xx
UPD7890xx/7891xx
UPD7893xx/7894xx
UPD7898xx
UPD784xxx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください