Renesas Synergy™

FAQ 1004625 : MPSCであるUPD72001GC-11-3B6 と UPD72001-8A-3B6 の相違点を教えてください。 11が製造中止ということなので 8Aにおきかえようと考えています。

この2つは電源電圧が異なりますので UPD72001-11 の代りに UPD72001-8A を使用する事はできません。 なお、UPD72001 は全て廃止する予定ですのでご注意ください。
主な相違点は以下の通りです。詳細はデータ・シートの p.3 でご確認ください。

  UPD72001-11 UPD72001-8A
電源電圧 5V 3.3V
システム・クロック
周波数(max.)
11MHz 8MHz
最高転送レート 2.2Mbps 1.6Mbps

 

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください