Renesas Synergy™

FAQ 106243 : SHCコンパイラをインストールしたらL1320が大量に出力されました。

Q : 質問

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.9.00 Release 04(A) をインストールしたらL1320が大量に出力されるようになりました。 なぜですか?


A : 回答

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.9.00 Release 04(ツールチェイン V.9.0.3.0) で、L1320メッセージ出力機能に関して機能追加を行っている為です。

V.9.00 Release 04より前のリンカでは、リンク対象のライブラリ内で複数の同名シンボルがある場合、メッセージ等によるユーザへの通知は行っていませんでした。
V.9.00 Release 04以降のリンカでは、リンク対象のライブラリ内にある複数の同名シンボルに対して、名前が重複する各シンボルの所属を明確にするため、所属しているライブラリとモジュールをL1320メッセージによって通知する機能追加を実施しています。
この機能追加により、旧バージョンよりもL1320メッセージが多く表示される場合があります。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください