Renesas Synergy™

FAQ 1009939 : ストップモード、ウエイトモードで消費電流を抑えるためには?

アプリケーションノート 「パワーコントロールの考え方(MJJ05B0128)」に、M16C ファミリのウエイトモード・ストップモードを使用した低消費電力動作に関するノウハウを紹介しています。ご参照ください。

適用製品

M32C/95
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
M16C/62A (M16C/62Tを含む), M16C/62M
M16C/62N (M3062GF8NFP/GPを含む)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/5L, M16C/56
M16C/5LD, M16C/56D
M16C/5M, M16C/57
M16C/30P
M16C/29
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください