Renesas Synergy™

FAQ 1010170 : 中国の安全規格(CQC)が高地(2000m以上)対応で規格が変更になりましたが、ルネサス製フォトカプラは対応していますか。

中国CQC規格は、GB8898:2001がGB8898:2011に変更、またGB4943:2001がGB4943.1:2011に変更となりました。
当社製フォトカプラの従来CQCを取得している製品は、新規格で取得済みです。外形の小さいSOP、SSOPタイプのフォトカプラでは、2000m以下と2000m以上で一部の仕様が異なります。詳しくは特約店・取扱店にお問い合わせください。

 

 

適用製品

フォトカプラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください