Renesas Synergy™

FAQ 1009122 : 電源/グランド・ノイズ(Noise on Power/Ground)

基板の電源/グランドの配線パターン上の電流分布は均一ではありません。
電源供給部から遠い個所や、配線パターンが細い個所では、 デバイスの動作によって電荷密度が低くなることがあります。

通常は電源供給部やICの電源とグランドの間にバイパス・コンデンサ(パスコン)を設置して、 電圧降下を回避します。
これが不十分だと、バスの同時動作(all 1 → all 0) など大電流が流れるタイミングで電源の瞬断が発生して、誤動作の原因となることがあります。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください