Renesas Synergy™

FAQ 1002724 : uPD7800XXシリーズは EMIノイズ低減対策が施されているようですが、 具体的にどのような方法がとられているのでしょうか?

以下のような対策が行われています。
(1) 回路のドライブ電流を見直して、ドライブ電流を減らしました。
(2) 大きな電流が流れるポートについては、GNDや電源端子を分離しました。

適用製品

UPD7800xx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください