Renesas Synergy™

FAQ 103450 : RAMのエミュレーション機能とは何ですか?

RAMのエミュレーション機能とは、フラッシュメモリの一部のブロックをRAMに置き替えて、フラッシュメモリのエミュレーションを行う機能です。

アプリケーションプログラム実行時に、置き替えを指定したフラッシュメモリの領域をアクセスすると、自動的に内蔵RAMをアクセスすることができます。

パラメータの調整など、リアルタイムでデータを頻繁に書き換えたい場合に使用すると有効です。

また、フラッシュメモリの書き換え回数を少なくできます。

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください