Renesas Synergy™

FAQ 105658 : SH-3/SH3-DSPのSDRAMインタフェースにおいて、バースト長4のアクセスはできますか?

SH-3/SH3-DSPは、SDRAMに対し常に“バースト長1”でアクセスします。

SDRAM(SH-3/SH3-DSPのSDRAMモードレジスタSDMR)のバースト長は1に設定して下さい。

SH-3/SH3-DSPでは”バースト長1”のアクセスを4回連続して行うことにより、バースト長4と同等のアクセスを実現しています。

また、バースト長が1のため、シングルアクセス時のアクセス数を短縮化しています。

 

適用製品

SH7729R
SH7727
SH7721
SH7720
SH7709S
SH7706
SH7705
SH7710
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください