Renesas Synergy™

FAQ 1006045 : オペアンプuPC4558の出力電流はどの程度流すことができますか?

uPC4558は出力電流を規定していません。その代わりに、uPC4558のデータシートの特性曲線に参考値としてVo-RL特性を記載しております。お客様の負荷抵抗(RL)に対応した出力電圧(Vo)から逆算し電流値を求め参考として下さい。

適用製品

オペアンプ
バイポーラオペアンプ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください