Renesas Synergy™

FAQ 104874 : M66592の電源投入、切断に関して 順番及びタイミング等規定はあるのでしょうか?

[電源投入について]
 基本的には、全ての電源の同時投入をお願い致します。
 また、同時投入が難しい場合は、1.5V電源<3.3V電源+0.6Vの範囲で、
 1.5V電源を先に投入願います。
 この時、投入時間差は500μs以下に抑えて下さい。

[電源切断について]
 基本的には、全ての電源の同時切断をお願いします。
 また、同時切断が難しい場合は、1.5V電源<3.3V電源+0.6Vの範囲で、
 3.3V電源を先に切断願います。
 この時、切断時間差は1ms以下に抑えて下さい。

#対象デバイス:M66592,M66596

 

適用製品

M66596, R8A66597
M66592
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください