Renesas Synergy™

FAQ 103449 : パワーオンリセット時、レジスタの内容はどうなっていますか?

(1) 内蔵I/Oレジスタ:初期値になります。(一部不定のものもあります。詳細についてばマニュアルを参照願います。)
(2) CPUのレジスタ:PCはベクタからロード、CCRのIビット=”1”、その他R0~R7、CCRの他のビットは不定です。

 

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください