Renesas Synergy™

FAQ 1000626 : 受信メッセージのフィルタ処理で受信できないメッセージは、CAN の同期処理にも使用されませんか。

いいえ、ハードウェア同期/再同期に使用されます。

CANプロトコルでは、メッセージを受信したノードはすべてACKを返しますので、受信フィルタに一致する・一致 しないに関わらずマイコン内部のCAN 回路にメッセージが取り込まれます。 (同期処理やエラー検出は行われます)。
ただし、受信フィルタに一致しない場合は、メッセージはSFR レジスタ(メッセージバッファ)へは格納されません。

適用製品

R8C/22
R8C/23
R8C/34W, R8C/34X, R8C/34Y, R8C/34Z
R8C/36W, R8C/36X, R8C/36Y, R8C/36Z
R8C/38W, R8C/38X, R8C/38Y, R8C/38Z
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/5L, M16C/56
M16C/5LD, M16C/56D
M16C/5M, M16C/57
M16C/29
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください