Renesas Synergy™

FAQ 107429 : 【A/Dコンバータ】 ADKEY機能の具体的な用途は?ADKEY機能に関する参考資料はあるか。 [2009/08/05]

この機能は、キーオンウェイクアップのように使用できます。
ADKEY機能は、ADKEY端子へ入力されたアナログ入力電圧を判別する機能です。
ADKEY端子にVIL(0.7 × VCC-0.5)以下の電圧が入力されると、A/Dコンバータが動作を開始しますので、A/D変換割り込みなどで判別することができます。

なお、ADKEY機能の使用方法は、アプリケーションノートもご参照ください。

(#107442)

 

 

適用製品

38D2
38D5
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください