Renesas Synergy™

FAQ 1002570 : PPG機能を用いてPWM信号を出力できるか。 また、そのときの注意点はなにか。

はい、PPG機能を用いてPWM信号を出力できます。
その場合には、周期やアクティブ期間の書き換えに注意が必要です。
周期の書き換えは必ず、1周期の終了を示す割り込みタイミングで行ってください。
使用するタイマによってはカウント動作を停止してから書き換える必要があります。
アクティブ期間の変更はカウントを停止せずにできますが、書き換えタイミングには注意が必要です。
アクティブ期間を指定する比較レジスタとの一致が1周期の中で2回発生したり、全く発生しなかったりすると、出力が反転してしまうタイマもあります。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください