Renesas Synergy™

FAQ 1007398 : EEPROMエミュレーションでEEPROM_Write関数実行中に電源瞬断が発生した場合、書き込みデータはどうなりますか?

正しく書き込まれません。
EEPROM_Write関数では書き込みデータの終端に、終端を示す“デリミタ”を書き込み、こ の“デリミタ”の書き込みが完了して初めて正常に書き込み終了となりEEPROM_Write関数 の戻り値で正常終了値0x00を返します。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください