Renesas Synergy™

FAQ 1011257 : PONRZ端子とRESETZ端子に同じリセット信号を入力しています。ICEコネクタのリセットに同じ信号を入力しても問題ありませんか。

デバッガを使用される場合は、ICEコネクタのリセット信号をRESETZ端子に接続する必要がありますので、PONRZ端子とRESETZ端子を同一信 号とすることは避けてください。ICEコネクタのリセット信号をPONRZに接続すると、デバッガ起動時にハングアップする場合があります。なお、デバッ ガを使用されない場合はPONRZ端子とRESETZ端子に同一信号に入力しても問題ありません。

 

 

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください