Renesas Synergy™

FAQ 1011020 : 量産時にEEPROMへの書き込みはどうすればよいでしょうか?

EEPROMへは製品組み立てまでにお客様がROMライタ等にて書き込む事になります。 また、EEPROMへはEtherCATマスタからも書き込む事ができますので、接続テストの際にあわせて書き込む事も可能です。
な お、Beckhoff社のEtherCATマスタであるTwinCATからの書き込み方法につきましては、 スタートアップ・マニュアル(R-IN32M3-EC)の「7.5 TwinCAT®からR-IN32M3-ECボード上のE2PROMデータ更新」に記載しておりますのでご参照ください。

 

 

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください