Renesas Synergy™

FAQ 106985 : 電源遮断時において状態不定期間を100ms以内に守れなかった場合、問題はありますか。

状態不定期間はマイコンの端子状態および内部状態が不定になります。状態不定期間はできるだけ短くしてください。100msを超えた場合、特性劣化の可能性も出てきますので100msを守るようにしてください。

 

適用製品

SH7263
SH7206
SH7203
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください