Renesas Synergy™

FAQ 105265 : ユーザROM領域とブートROM領域のアドレスが重複しているが、ユーザROM領域はすべて使用できるのか?

ユーザROM領域とブートROM領域は別空間に配置されていますので、ユーザROM領域はすべて使用できます。 なお、オンチップデバッガを使用する場合はハードウェアマニュアルの「オンチップデバッガの注意事項 」の章をご参照ください。

適用製品

R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2G
R8C/2H
R8C/2J
R8C/2K
R8C/2L
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください