Renesas Synergy™

FAQ 104909 : 【ROM】 ワンタイムPROM版、フラッシュメモリ版、QzROM版のブランク品の出荷時、空き領域の値はどうなっているか。 [2005/11/15]

"FFh"となっています。 (#101950)

 

 

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください